教育知识库

研讨会资料和出版物


数字媒体处理:使用C的DSP算法
作者:  Hazarathaiah Malepati

本书讨论了我们可用的最新算法,它们可以最大程度地提高您的编程效率,同时充分考虑了您使用的架构的存储器和实时限制。 本书内容涵盖了多种算法,并且详细介绍了基本和高级多媒体实现,以及加密、压缩和数据错误纠正。 基本实现概念可以应用于您在特定项目中使用的很多架构。 本书中的示例中使用AID公司的BlackFin技术作为示例。

嵌入式硬件
作者:  Jack Ganssle, Tammy Noergaard, Fred Eady, Lewin Edwards, David J. Katz, Rick Gentile, Ken Arnold, Kamal Hyder, Bob Perrin

使用微控制器的电路既是科学,同时也是一门艺术。本书同时涵盖了这两个方面。 它详细介绍了所有基本理论和事实,旨在帮助工程师设计稳健的嵌入式系统。 本书还详尽讨论了处理器、存储器和互连(I/O)的热门话题。 本书作者拥有丰富的经验和创意,对于所有嵌入式系统设计师而言,它都是一本必备书籍。

嵌入式媒体处理教材
作者:  David Katz and Rick Gentile

本书对于许多需要了解嵌入式媒体处理器功能和实施方式的工程师堪称宝典。 嵌入式媒体处理器将传统微控制器与DSP的优势相结合,用于多媒体产品中。 随着对于更小、更快、多功能、便携嵌入式产品需求的增长,例如具有视频功能的手机和可播放音乐或运行游戏的PDA,EMP也日益受欢迎。 因此,越来越多的工程师在设计中需要从使用多处理器方法转向使用EMP。

采用微信号架构的嵌入式信号处理
作者:  Woon-Seng Gan, Sen M. Kuo

这是一本有关使用最新嵌入式Blackfin处理器的实时数字信号处理的教材。 本教材的一部分专门介绍通用实时信号处理原理。 其他部分概述Blackfin处理器及其编程和应用,并为用户提供实践练习。 本教材中提供的实例有利于您了解Blackfin处理器,堪称一本随时可用的用户指南。

嵌入式软件
作者:  Jean J. Labrosse, Jack Ganssle, Robert Oshana, Colin Walls, Keith E. Curtis, Jason Andrews, David J. Katz, Rick Gentile, Kamal Hyder, Bob Perrin

嵌入式软件可谓无处不在,从车库开门装置到植入医疗器械,再到多核计算机系统。 本书涵盖嵌入式软件的开发和测试,从很多不同角度展开论述,并且使用不同的编程语言。 另外还详细介绍了代码的优化和测试,帮助读者在预算范围内按时创建最佳解决方案。 它汇集了业界领先专家的智慧,为所有嵌入式系统开发人员提供他们需要的全面参考!

嵌入式系统
作者:  Jack Ganssle

著名作者Jack Ganssle从Newnes出版的系列书籍中选择了最佳嵌入式系统设计资料,并将其编撰为本书。 本书对嵌入式设计进行了全方位介绍,从硬件到软件,再到集成嵌入式系统,而且注重实际应用。 除了特定的设计技巧和实践之外,本书还讨论了解决嵌入式设计问题的多种方法,以及如何成功地将理论应用于实际设计任务。 选择这些资料的原因在于它们具有时效性,而且与当前的嵌入式设计问题息息相关。 对于从事嵌入式系统设计的任何人而言,本书都将是必不可少的工作参考!

混合信号和DSP设计技巧

由Walt Kester编辑(Newnes出版公司,2003年),它包括以下内容:数据采样系统、针对DSP应用选择模数转换器和数模转换器、快速傅立叶变换、数字滤波、选择DSP硬件、DSP器件接口技术以及硬件设计技巧。本书介绍信号处理硬件,包括如何工作、如何与之接口以及如何设计和调试。 借助这本内容丰富的实用指南,可以全面掌握混合信号和DSP设计工艺和技术。

科学家与工程师DSP指南
作者:  Steven W. Smith

Steven W. Smith博士所著的《科学家与工程师数字信号处理指南》提供对数字信号处理的实用介绍。