教育知识库

Hitachi Case Study


Hitachi logo日立公司采用ADI的高性能Blackfin®处理复杂算法及繁重I/O负载,在录像机领域取得突出成果

数字视频录像机(DVRs)自诞生以来就一直在稳步发展。早期商用DVR所提供的用于回放体育赛事直播过程中的精彩瞬间的"即时定格及回放"等功能已经被丰富的用户模型所取代。如今,使用日立公司的Hitachi Wooo D系列录像机,家庭用户可以体验一项被称为"自动精选"的省时特性,自动识别、提取和回放录像视频中的精彩镜头。凭借这一功能,用户可以轻松重放一场音乐会或体育赛事的高潮部分,而无需使用快进来跳过广告或无趣的部分。

Hitachi_DVR_Woo_DV-DH1000在新款DVR的设计阶段,日立试图寻找一款能够将新的自动精选功能作为定制算法一部分的信号处理器。公司也希望找到能够处理视频与音频,并可提供至主机存储设备的I/O接口的信号处理器。日立表示,市场上有许多信号处理器可以完成这些工作,但日立最终选择了ADI公司的ADSP-BF531信号处理器,这是因为他们评测的其它处理器太过复杂且太过昂贵。在400MHz频率下,价格合理的Blackfin® ADSP-BF531能提供充足性能,并具有足够裕量可用于未来扩展。

日立的Wooo D系列

Hitachi_DVR_Woo_DVDH1000S_m日立的Wooo D系列录像机具有高达1TB容量的媒体"存储和记录"空间,并支持日本的HiVision高清(HD)格式。该系列中的所有硬盘/数字视频光盘(HDD/DVD)录像机(包括DV-DH1000D、DV-DH500D、DV-DH250D和DV-DH160D)都支持全新的自动精选特性。这些DVD录像机包含由两个陆地数字调谐器和两个广播卫星与通信卫星(BS/CS)数字调谐器组成的双数字调谐器系统,能够同时录制两路具有高清(HD)画质的广播节目。此外,新的模型具有独特的图形用户接口,使用户能够轻松的排序、选择和播放存储在大容量HDD中的节目。日立还在其最新的S系列产品(包括DV-DH1000S、DV-DH500S和DV-DH250S)中采用了Blackfin ADSP-BF531处理器。

日立选择Blackfin处理器的主要原因是这款处理器能够执行复杂的计算密集型算法,特别是自动精选代码。这一算法通过将音频和视频输出中的知觉变化(如音量的升高,或亮度和色彩分布的变化)与重要性进行关联,来自动识别出录制内容中的重要部分。自动精选是Wooo D系列录像机的重要特性,它使观看者无需频繁跳跃或快进就能欣赏到节目中的精彩部分。凭借400MHz的处理能力和52kB的片内存储器,Blackfin ADSP-BF531处理器成为执行日立公司复杂音/视频处理算法的理想选择。

除了自动精选功能之外,基于硬盘的DVR系统通常还支持其它一些有用的基本功能,例如跳过商业广告,暂停电视直播,以及即时回放有趣场景等。由于需要实时访问被存储的视频,这些特性会带来繁重的I/O负载。此外,卫星和数字有线信号通常会被加密,以阻止未付费用户观看节目,因此在录制之前需要对卫星/有线信号进行解密,这为数字处理器带来繁重的工作。由于具备高性能和优化音/视频的能力,Blackfin ADSP-BF531处理器也被用于执行常规的音/视频处理,并实现与主存储设备的接口。

理想的Blackfin

Blackfin 处理器是下一代应用的首选平台,例如需要在单个集成封装内提供类RISC的可编程性、多媒体支持,以及领先的信号处理能力的日立产品。Blackfin处理器内集成了专为满足如今的嵌入式音频、视频和通信应用的计算需求和功耗约束而设计的新型16/32位嵌入式处理器。

Blackfin处理器采用RISC编程模型,提供突破性的信号处理性能和功耗效率。Blackfin处理器提供高性能和同质的软件目标,可以在严格的实时信号处理任务与非实时的控制任务间灵活的分配资源。系统控制任务经常可以让位于信号处理与视频任务。Blackfin处理器独特的结合了各种处理特性,因此无需分离的的数字信号与控制处理器,从而降低了材料清单成本(BOM),并大幅简化了硬件与软件设计任务。

Blackfin架构方便的可编程性是Blackfin ADSP-BF531处理器被选用于高端DVR系列的另一个重要原因。日立的研发团队曾为公司的成功产品——基于PC的DVR写过一个自动精选算法,这个团队发现,这一算法很容易移植到Blackfin ADSP-BF531处理器中,以用于新款日立Wooo D系列录像机。

为了推进他们的成果,日立的开发人员充分利用了VisualDSP++从安装和文档开始的90天免费使用期。 VisualDSP++是一款集成的软件开发与调试环境 (IDDE),可以通过单一接口自始至终的对项目实施高效管理。工具中包含了易于使用的汇编器、归档器、链接器、加载器、精确到周期的指令级模拟器、C/C++编译器,以及包含DSP和数学函数的C/C++运行库。

EZ-KIT Lite是一款低成本的硬件平台,包括Blackfin处理器及其周边的若干其它器件,如音频编解码器、视频编码器、闪存,以及SDRAM等。每款套件中还包含JTAG仿真器。通过处理器的JTAG端口以及VisualDSP++软件,开发人员可以设置断点、单步调试代码、查看存储器、装/卸载存储器、执行实时数据操作,执行文档与访问存储器、进行数据绘图,及使用标准I/O。

毫无疑问,日立正借助Blackfin来实现新款Wooo D系列录像机的差异化,并为客户提供自动精选等创新功能。日立公司表示,其未来产品仍然会采用Blackfin处理器。

欲了解更多信息,请访问日立公司主页。

"Blackfin 处理器是下一代应用的首选平台,例如需要在单个集成封装内提供类RISC的可编程性、多媒体支持,以及领先的信号处理能力的日立产品。"

浏览更多的客户案列...