教育知识库

数据转换器的领先地位


为什么选择ADI公司数据转换器的工程师多于选择后8家供应商产品的工程师之和?

"对于任何希望实现最高性能信号链的设计工程师而言,数据转换器的选择是一个关乎成败的决策点。 ADI公司继续稳坐全球数据转换市场的头把交椅。"

- Susie Inouye,2011年Databeans, Inc.,首席分析师
2010converterleader_01

因为我们的创新产品

  • AD9467: 16位、250 MSPS IF采样ADC
  • AD5624R: 4通道、12位nanoDAC®
  • AD7626: 16位, 10 MSPS SAR ADC
  • AD9122: 双通道、16位、1200 MSPS DAC
查看所有模数转换
查看所有数模转换

因为我们的设计资源与工具

了解客户青睐ADI公司的理由

bachmann_logo_01 
ADI公司转换器帮助确保Bachmann风轮机控制系统实现惊人的99.96%可用性
IceCube logo
深埋于南极冰层下1英里深的IceCube中微子探测器使用了10,000多个ADI转换器和放大器。
 cern_logo_01

CERN(欧洲核子研究中心)大型强子对撞机中的10万多个ADI转换器帮助科学家发现自然界的基本法则

查看数据转换器客户成功案例

ADI公司继续主宰数据转换器市场 (pdf)

Databeans, Inc. 2011年