ADI緊湊封裝寬頻GaN MMIC放大器具高增益、高功率和高效率

2017-06-07 - 中国,台北訊

    ADXL356-ADXL357 MEMS Accelerometers Provide Low PowerAnalog Devices, Inc.(ADI),全球領先的高性能信號處理解決方案供應商,近日推出一款寬頻氮化鎵(GaN)功率放大器HMC8205,其設計緊湊,在同類產品中性能最佳。高整合度HMC8205覆蓋300 MHz至6 GHz頻譜,對於需要支援脈衝或連續波(CW)的無線基礎設施、雷達、公共行動無線電、通用放大測試設備等應用,它能給系統設計人員帶來巨大好處。HMC8205 GaN MMIC放大器提供無與倫比的整合度、增益、效率和寬頻寬;它採用小尺寸設計,所需外部電路極少,故能減少總元件數和電路板空間。

    • 瀏覽產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板,請至:http://www.analog.com/hmc8205
    • 要與線上技術支援社群EngineerZone®工程師和ADI產品專家聯繫,請至:https://ez.analog.com/welcome

    • 關於HMC8205 GaN MMIC放大器

      HMC8205將DC饋電/RF偏置扼流圈、隔直電容和驅動器級整合於單一設計中,提供35 W功率,暫態頻寬上的功率附加效率(PAE)高達44%。不同於類似設計,HMC8205同時支援脈衝和連續波兩種工作方式。


      報價與供貨
      產品 頻率範圍 樣品供貨 全面量產 起始單價(千顆訂量) 封裝 配套元件
      HMC8205 0.3至6 GHz 現已供貨 現已供貨 469.00美元/顆 引腳法蘭封裝 HMC637ALP5E
      HMC8410LP2FE
      HMC788ALP2E

      關於ADI公司

      Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


      RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

      關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

      訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

      ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

      聯絡方式