基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统

IEC61850_big         智能电网是一种使用信息和通信技术对电网内信息进行采集,并基于采集到的信息(例如发电厂和电能消耗的对等信息)可以自动协调的电网。智能电网通过电力系 统的高度自动化,可以改进发电和配电的效率、可靠性、经济性以保证电力网络的可持续发展。智能电子设备(IED)是组成智能电网的基本要素,提供系统所需 要的检测、测量、保护和控制功能。

        智能电网的概念应用在输配电的领域则主要意味着电力自动化和变电站数字化。目前来讲,数字化变电站的设计主要基于国际通用的IEC61850标准。在数字 化变电站内,所有IED都将以符合IEC61850标准的方式进行通信。IEC61850主要定义了以下的一些方面,包括:数据建模、报告方案、事件快速 传输(GOOSE和GSSE)、设置群组、数字采样数据传输(SV)、命令配置和数据存储。

本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。

•  实现“平台”式开发
•  复杂的通信协议和多种不同的通信协议栈
•  实时性要求非常高的信号处理能力并且有很高的系统可靠度
•  广域IED时间同步
•  降低系统成本和开发成本

*此参考设计由DIGLgrid提供,如您有任何疑问,请发送电子邮件至Market@digigrid.com.cn,或联系ADI亚洲技术支持中心。

 

点击下载完整文档及资源

完整资料包含以下内容:
 1. BF60x开发套件DataSheet(PR4)
 2. BF60x开发板用户手册-R3
 3. DG850-i60x快速应用指南
 4. BF60x开发板硬件设计-R3
 5.下载完整文档及资源
 



更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

联系DIGLgrid技术支持热线:021-61629237,电子邮件:Market@digigrid.com.cn

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。