基于AD7280A的锂电池管理系统

bms_board 随着面向高压能源、工业和汽车领域的能源储存应用的发展,比如如风力发电、光伏电池和混合动力汽车,锂离子(Li-Ion)电池的应用日益普遍,进而刺激 了对更安全、更高性能电池监控和保护系统的需求。锂离子电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命并确保安全性。

本参考设计实现了锂离子电池监控所需的,包括电压、电流和温度测量,信号隔离以及安全监控等功能,可以满足锂电池制造商和电源系统设计商的各种需求。

本参考设计中采用的主要芯片有:
• AD7280A集成了对锂离子电池进行通用监控所需全部功能的锂离子电池监控器
• ADuM1401  采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器
• ADuM5401  隔离的Σ-Δ调制器

* 此参考设计由AVNET提供,如您有任何疑问,请发送电子邮件至Xiang.Gao@avnet.com,或联系ADI亚洲技术支持中心。

点击下载完整文档及资源 


完整资料包含以下内容:
 1. 电池监控系统介绍
 2. 电池监控系统用户手册
 3. 硬件原理图及PCB layout
更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

联系安富利中国技术支持热线:021-33678770,电子邮件:Xiang.Gao@avnet.com 

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。