ADI能源解决方案适用于配电系统的继电保护平台

plm

在现代配电自动化系统中,越来越多的智能电子设备用于监控电网质量,并能迅速隔离任何故障,
以免影响电网整体运作。此类设备架构主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。
ADI公司作为全球混合信号处理技术领先者,是该领域的主要电子系统解决方案供应商。

ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验 - 采用ADI公司计量技术的电表已达3亿块;
ADI的高精度转换器和运算放大器保证了电压电流的精密测量;
在全世界需要使用数模/模数转换器的电力设备中,大约有50%是采用ADI的转换器;
ADI高性能的信号处理能力保证了电网的实时可靠运行;
ADI针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,简化了设计复杂性并缩短了产品设计周期;
ADI的通过创新和增加信号处理集成度帮助用户的降低了系统成本。

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

典型配电设备信号链-ADI方案

plmadc1
器件 放大器 ADC 基准电压源 处理器 隔离 DAC 接口 电源管理
型号
· OP2177
· OP4177
· AD8672
· AD8674
· ADA4077-2
· AD8602
· AD8604
· AD8608
· AD7606
· AD7607
· AD7658-1
· AD7689
· AD7327
· AD7490
· ADE7878
· ADR421
· ADR431
· ADR3425
· ADSP-BF51X
· ADSP-21469
· ADuM5000
· ADuM141X
· AD5422 · RS-485
· ADM487E
· ADM2587E
· RS-232
· ADM3251E
· ADM3053
· ADuM4160
· ADP125
· ADP1612
· ADP2301
· ADP5034
· ADM6710
plmadc2

相关视频 +更多
video_plm
通信总线和栅极驱动应用中隔离电源

视频:EMI in isoPower® Devices

视频:iCoupler(r)技术


weibo
 
 
 
 
 
 
相关实验室电路 下载中文PDF +更多
· CN0148:
基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑
· CN0175:
具有84 dB SNR和出色的通道间匹配性能的低成本、8通道、同步采样数据采集系统
· CN0157:
24位、4通道、高动态范围、每通道156 kSPS同步采样数据采集系统
· CN0031: 半双工、隔离式RS485接口
· CN0116:
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换
· CN0197:
集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器
cftl
 
应用笔记 +更多
· AN-1091: 针对上电时电源缓慢上升条件配置
· AN-639: 常见问题解答电能计量(ADE) 产品
· AN-895: ADuC702x MicroConverter® I2C® 接口
· AN-0971: isoPower器件的辐射控制建议
· AN-825: iCoupler®隔离产品的电源考虑因素
· AN-1083:利用开关调节器设计反相降压/升压转换器
· AN-931:了解PulSAR ADC支持电路
· AN-358:噪声与运算放大器电路
· AN-649:ADI有源滤波器设计工具的使用
· AN-727: RS-485应用中的iCoupler®隔离
· AN-740: RS-232应用中的iCoupler® 隔离
· AN-770: CAN总线应用中的iCoupler®隔离
· AN-913: I2C 接口的隔离
· AN-793: iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素
 
技术文章 +更多
· 智能化电能计量技术提升能效,让世界变得更环保(模拟对话)
· 使用同时采样ADC进行高性能多通道输电线监测(模拟对话)
· PLC评估板简化工业过程控制系统设计(模拟对话)
· 交通运输应用中高压电池监控的隔离(模拟对话)
· 智能电网通信的发展:持续改进智能电网
· ISM频段收发器:实现不同应用的无线连接
· 新颖独特的谐波分析方法改善智能电表的精度,减低计算成本
· 正对智能电网管理的计量和合适架构
· RF满足电力线的要求:设计智能电网系统,提升能源效率
· 智能电表的部署以及智能电网高效工作的必要条件
· 智能计量技术将高效的能源带入绿色世界
· ADE7878三相电能计量IC主要特性
 
问题解答 +更多
· ADC的过采样和欠采样
· 浅谈转换器的噪声!-第一部分
· 浅谈转换器的噪声!-第二部分
· 仪表放大器I(媒体精选)
· 仪表放大器II(媒体精选)
· 运算放大器的噪声(媒体精选)
· 用于驱动ADC的放大器(媒体精选)
· 隔离、iCoupler®技术和iCoupler产品
· 模拟开关和多路复用器(媒体精选)
 
常用设计工具 下载
· ADISimPower
· ADIsimDiffAmp
· ADIsimOpAmp
· Analog Filter Wizard v1.0
· VisualAnalog™
· National Instrument Multisim
· ADIsimPLL
· ADIsimRF
· VisualDSP++©
· ADIsimCLK
· Inamp Common-Mode Range / Gain Calculator
 
在线研讨会 +更多
· 变电站自动化中的电流和电压监控
· 过程控制I/O模块的系统级模拟架构
· 应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
· Current & Voltage Monitoring in Substation Automation
· 使用多通道ADC的利弊
· 运放应用中的常见问题解答
· 实用放大器噪声原理