评估与设计


RadioVerse SDR收发器技术提供多种评估选项,包括原型制作平台、完整的评估系统、软件仿真工具、设备驱动程序等。挑选最适合您设计周期中的要求与阶段的评估选项。

RadioVerse还提供参考设计和第三方硬件,以便快速制作原型并将产品从概念推向市场。

AD9361、AD9363、AD9364和AD9371设计文件包

设计之前首先下载并仔细查看AD9361、AD9363、AD9364或AD9371设计文件包。


了解详情

ADRV9009 Evaluation Board

AD9375 Evaluation Boards

AD9371评估板

评估选项

AD9371集成式RF收发器提供多种评估选项。窄调谐(ADRV9371-N-EBZ)或宽调谐(ADRV9371-W-EBZ)范围选项同时提供完整的产品评估系统和原型制作平台。

  FMC兼容夹层卡 FMC母板 FPGA设计 控制和数据采集
评估系统
  • ADRV9371-N-EBZ
  • ADRV9371-W-EBZ
  • Xilinx® ZC706
  • 采用二进制,经Xilinx JESD204B IP验证
  • 二进制,用于特性化IC性能
  • ANSI C中的工作系统诊断API源
  • 通过Windows GUI进行命令/控制和数据采集
原型制作平台
  • ADRV9371-N-EBZ
  • ADRV9371-W-EBZ
  • Xilinx开发板
  • GitHub上具有公开可用的HDL,经Xilinx和Altera JESD204B内核验证
  • 开源GUI、Windows®、Linux®和OS-X
  • 开源Linux IIO设备驱动程序
  • 将数据流传输至GNU无线电、MATLAB和Simulink
软件仿真工具 滤波器设计工具

确定频率设置,设置滤波器系数和采样速率,并以最少的试验和最小的误差设计滤波器。轻松创建定制型滤波器,检查滤波器性能,快速生成部署系数,输入Simulink型号或硬件。

AD9361评估板

AD9364评估板

软件定义无线电(SDR)模块

RF前端参考设计

 

软件

评估软件

X+

Software该系统为一个软件包,由功能强大的Windows GUI、API源码、DLL和硬件抽象层(HAL)组成。此外,该系统包含一个TCP/IP服务器,允许客户使用C#、MATLAB、LabView和Python等编写的应用程序,可与评估板接口。客户能够以此运行自动化测试。OS和独立于平台的API将集成到客户软件中,无需编写特定设备代码。


提供两种下载选项。一个选项是完整的软件包,包括配合评估硬件使用的GUI、HAL、DLL和API二进制等。设计用于集成到客户系统中的另一个选项,包括仅API源代码和ARM固件。两个选项均通过以下下载链接提供。


下载 (仅 AD9371)

原型制作软件

X+
Prototyping System该软件包采用二进制和公开维护源(github中,实现完全透明和修订版控制)。它包含功能强大的多平台GUI(Windows、Linux、OS X)、Xilinx HDL、Altera SoC和仅制造设备。它还提供Linux内核设备驱动程序代码(Linux行业输入/输出[IIO]框架中)和多平台(Windows、Linux、OS X)库支持,具有多个后端(本地、网络、USB等)。此外,提供多个语言/框架绑定(C、C++、C#、MATLAB、Simulink、Python、GNURadio),可与评估板接口,便于波形开发和自动化测试。客户通过许可可将此原型制作平台的任何部分(HDL、驱动程序或库)集成到其系统中。该原型经扩展可接受自定义IP(物理层,或用于终端系统的完整调制解调器)。该系统包括用于MathWorks HDL Workflow Advisor的板支持包(BSP)。

AD9361/4:AD-FMCOMMS3-EBZ用户指南 (Wiki)

AD9371:原型制作平台用户指南 (Wiki)


No O/S软件驱动程序

X+
No OS Software Driver该软件由完全采用通用/ANSI-C(兼容大多数符合iso9899:1990规范的ANSI C编译器)写成的通用设备驱动程序组成,可用于裸机、No-OS环境。客户可将这些驱动程序用于许多不同环境的端口,并在许多不同类型的处理器上运行,包括通用16位MCU和64位处理器。No-OS驱动程序设计用于在ADI公司的HDL参考设计上运行,但也可在与FPGA分开或集成(硬或软)到SoC (FPGA + CPU)设备中的处理器上运行。通过使用No-OS驱动程序,客户无需编写特定设备代码,可直接集成到终端产品软件中。

下载 (仅 AD9361) (Wiki)
下载 (仅 AD9371)

 

软件设计工具

JESD204/JESD204B

X+
JESD204/JESD204B

JESD204 和 JESD204B 修订版数据转换器串行接口标准由 JEDEC 委员会制定,旨在标准化并减少高速数据转换器与 FPGA(现场可编程门阵列)等其它器件之间的数据输入/输出数目。ADI 公司是 JEDEC JESD204 标准委员会的创始成员,我们同时开发出了兼容的数据转换器技术和工具,并推出了全面的产品路线图,从而全力帮助客户充分利用这一重大接口技术突破。ADI 公司的 JESD204 接口框架是一个系统级软件和 HDL 包,旨在通过提供性能优化型 IP 框架简化系统开发,该框架集成了高速转换器、收发器和时钟等复杂的硬件以及各种 FPGA 平台。


Learn more - JESD204 Serial Interface Resources.

Altera FPGA Interoperability Report for AD9371/AD9375 (PDF)

MicroSemi FPGA Interoperability Report for AD9371/AD9375

Learn more about the JESD204 Interface Framework

滤波器设计

X+
以最少的试验和最小的误差设计滤波器

AD9361 Filter Designer
  • 轻松创建定制型滤波器
  • 检查滤波器性能
  • 快速生成设计系数
  • 输入Simulink®型号或硬件

了解详情 - AD9371 (必需)

了解详情 - AD9361 (Wiki)

基于模型的设计与仿真

X+
仿真并验证SimRF型RF捷变收发器设计,并预测RF缺陷对测试信号的影响。

Model Based Design
  • 仿真AD936x RF、基带和数字模块。
  • 可使用MATLAB®和Simulink从纯软件仿真转换至环路中的硬件仿真

了解详情 - AD9361


MathWorks通信系统工具箱提供针对Xilinx Zynq SDR的支持

X+
Zynq-SDR-Support使用MATLAB和Simulink对基于Xilinx Zynq的软件定义无线电(SDR)系统进行原型制作和测试。

了解详情 - AD9361

第三方参考设计和硬件

Arrow | AD9361 HSMC Card

X+
ARRadio BoardARRadio板是Arrow、ADI公司和Terasic携手协作的成果,可通过HSMC连接器连接下一代FPGA,从而加快原型制作及完整无线电系统的开发。Terasic的收发器板采用ADI的AD9361 RF Agile Transceiver™捷变收发器,为设计人员提供全面的SDR开发平台,与Altera Cyclone V SoC套件配合使用时,可显著缩短产品上市时间并最大程度地保证项目成功。

欲了解更多信息或订购该板,请访问ARRadio

Epiq Solutions | Dual ADRV9009 FMC Card

X+
EpiqEpiq Solutions的Maveriq™ SDR是一款先进的软件定义无线电平台,结合了多个RF收发器,内置固态驱动器(SSD)用于数据记录,同时提供千兆以太网接口,可实现高速数据访问。整个Maveriq单元采用一对AD9361即可支持2 × 2 MIMO或4通道接收器配置,RF调谐范围为100 MHz至6 GHz,步进大小为1 kHz,调谐时间为2 ms。该单元包括如下部件:性能为1 PPS的集成式GPS接收器、支持100+ MBPS(持续)数据记录速率且容量高达1 TB的内部固态硬盘驱动器(SSD),以及与外部系统接口的千兆以太网。

了解有关Maveriq™ SDR的更多信息。

Ettus Research™ | Dual AD9371 Software Defined Radio (SDR)

X+
Universal Software Radio Peripheral PlatformADI和Ettus Research合作推出了技术一流的产品,该产品采用AD9361,是一款完全集成式单电路板通用软件定义无线电外设平台。USRPTM B200和USRP B210连续频率覆盖范围从70 MHz至6 GHz,采用丰富的C++ API设计,为大量开发者社区(如GNU无线电)等软件框架所支持。软件、USRP B200和B210采用AD9361,能够实现快速原型制作。

有关这些Ettus产品的更多信息,请点击B200B210.

HJX | AD9361 and AD9371 SDR Development Board

X+
HJX-AD9371-SDRHJX发布了HJX-AD9371-SDR,这是一款基于ADI RadioVerse技术AD9371的高性能SDR开发板。HJX-AD9371-SDR开发板提供具有高可编程能力的完整RF至基带解决方案,可让用户的无线电设计快速从概念进入生产阶段。

了解有关HJX-AD9371-SDR的更多信息。

基于AD9361在线还提供两个SDR平台:

PanaTeQ

X+

Panateq 板FMC-ZU2RF-A 是一款适用于射频无线通信的 FMC,它基于 Analog Devices (ADI) 的 ADRV9009 元件。此 FMC 在硬件和软件方面与 ADI 的 ADRV9009 评估板完全兼容。

PanaTeQ 提供 VPX3-ZU1-SDR-C 开发系统,该系统基于 VPX3-ZU1 3U OpenVPX Zynq Ultrascale+ 和 FMC-ZU2RF-A,适用于典型软件定义无线电应用。


有关更多信息,请访问 http://www.panateq.com/fmc-rf.htm

Rincon Research | AD9361 SDR 开发板

X+
RaptorRaptor 是新一代软件定义无线电(SDR)开发板,将 ADI AD9361 RF 捷变收发器的灵活性和 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 的处理性能相结合。在保持紧凑型小尺寸的同时,Raptor 包括实现完整和鲁棒无线电解决方案所需的关键信号调理功能,能够在 70 MHz 至 6 GHz 频率范围内工作。该套件利用 ADI 和 Xilinx 的驱动程序和参考设计,包括可从 GitLab 获取的开源 BSP,以便支持在 MATLAB 将数据流传输至 GNU Radio。

欲了解更多信息,请访问 Raptor SDR开发套件

SIHID | AD936X Wireless Video Transmission Solution

X+
SIHIDSIHID RCB发射模块是用于无人机和无线监控的高清数字视频传输解决方案。该模块尺寸很小,在70MHz至6GHz频率范围内可以利用AD936x发射COFDM调制RF视频信号。

了解有关SIHID RCB COFDM发射模块的更多信息。

Simpulse | AD936x Mobile Data-link Modem

X+
Simpulse SL100 BoardSimpulse的SL100移动数据链路调制解调器是一个专业的超可靠无线电链路解决方案,专门用于10 kbps至5 Mbps比特率范围内的超远距离和高度移动数据传输。SL100支持双向链路,可满足数据/视频、和遥测控制要求。该调制解调器使用专有波形和SDR技术产品在移动条件下具有出色的可靠性和极高灵敏度,包括RadioVerse AD936x。

了解有关SL100移动数据链路调制解调器的更多信息。

TaiSync | AD936x 无线视频传输解决方案

X+
Taisync digital HD wireless linkTaiSync 数字高清无线链路是一个理想的任务关键型任务解决方案,如无人机、工业机器人、视频监控。SDR 系统基于 ADI AD936x 和专有波形,具有出色的RF性能、完全 sub-6G 频带支持和灵活的数据接口。出色的双向通信、远程、NLOS 性能和移动接收能力使视频和控制链路能够在不同的场景中使用。此外,可对系统进行编程以便支持点对点和点对多点应用。

有关更多信息,请访问 2.4GHz HDMI-USB 无线模块

VadaTech | 四通道 AD9371 SDR AMC 卡

X+

VadaTechVadaTech 发布了多个基于 AD9371 和 AD9361 的 SDR 模块,采用多种尺寸。AMC597 利用四个连接到 Kintex UltraScale™ FPGA 的 AD9371,提供八个收发器通道,因此它适合信号 SDR、BTS、天线系统、研究和仪器仪表。FMC214 结合了 RF 前端、用于 Rx 和 Tx 的频率合成器、混合信号基带部分、灵活的数字接口转主机处理器(通过 LPC 连接器)。通过利用 AD9361,FMC214 在 70 MHz 至 6.0 GHz 频率范围内工作,涵盖大部分特许执照和免执照频段,提供在 200 KHz 至 56 MHz 范围内可编程的瞬时带宽。


有关更多产品信息和完整数据手册,请访问 AMC597VPX597FMC214

Vanteon | AD9361 Single-Module SDR Platform

X+

Vanteon vPrisum™软件定义无线电(SDR)平台以合理的成本提供适合高性能信号处理应用的高度集成但非常灵活的小型系统。该平台由单个模块组成,内置所有数字和RF电路以便实现全功能的SDR。由于AD9361具有70 MHz至6 GHz的宽频率范围,Vanteon选择其作为锚点RF收发器,使其能够适应定制的解决方案,硬件修改极少。vPrisum设计可用于智能抄表系统、低成本蜂窝基站、安防产品、可定制工业、医疗、军用无线电和测试设备等诸多应用,尤其是需要多个波形同时进行通信的场合。


了解有关vPrisum™的更多信息。


ADI联盟计划

•  搜索我们的合作伙伴及其专业知识
•  了解会员权益、等级和要求
•  获取产品、技术和应用培训


访问我们的ADI联盟计划

Alliances

RadioVerse参与者



MathWorks

epiqArrow

EttusXilinxBenetel

Altera