设计工具和支持社区让模拟设计变得有趣,消除用户畏难感

问题:

我需要在系统中添加基于热电偶的温度测量。我应该从何处着手?

RAQ:  Issue 98

答案:

亲爱的Bert,别慌!ADI公司拥有提供”延伸“产品的历史,除芯片外,还提供内容丰富的 应用笔记参考电路设计经验。我们最新的设计工具信号链设计器提供完整的选型和设计环境,满足您的一切需求,方便您更快速、更有效地创建基于传感器的设计。

您可以创建自己的设计,使用参数搜索引擎选择器件,或者从实验室电路库中的某个电路开始。实验室电路库包含200多个参考电路和经过验证的产品组合,其中就有针对传感器输出调理和模数转换器驱动而优化的电路。选择一个电路设计之后,您可以根据您的规格要求进行定制,并下载完整的文档,包括原理图、物料清单和PCB布局文件。信号链设计器目前正处于Beta测试阶段,已完全集成最新发布的模拟滤波器向导

针对每个设计阶段,ADI公司都有相应的设计支持工具。这些工具分为以下几组:放大器和线性设计工具数据转换器设计工具RF设计工具电源管理设计工具。在这许多线性工具中,您可以找到使用Multisim的SPICE仿真,用于设计差分放大器电路的可下载计算器ADI DiffAmpCalc,以及最近重新设计的光电二极管向导,其beta版将于10月10日发布。对于ADC,请试试ADIsimADC,它是一款基于Web的应用程序,允许您控制测试条件,并可提供特定设计的性能曲线。在RF领域,您将有机会使用ADIsimRF计算RF信号链内的重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗,或者使用ADIsimPLL评估高性能PLL。通过ADIsimPower,可获得数据表,它根据您的设计目标产生优化的完整电源设计。

此外,ADI公司通过工程大学项目、在线研讨会视频提供指南和培训机会,通过“联盟计划”提供FPGA参考设计,通过技术论坛支持社区技术支持提供个性化支持。

这些设计工具和支持社区相结合,可以降低您的开发风险,缩短设计周期,加快产品上市时间。因此,不必害怕您的下一个模拟设计,把它当作学习新技能的机会,同时获得乐趣!

欢迎您在中文技术论坛模拟对话社区设计工具发表评论。

作者

james-m-bryant

James Bryant

James Bryant自1982年起担任ADI公司的欧洲应用经理,直至2009年退休为止。至今仍从事撰写和咨询工作。他拥有英国利兹大学的物理学和哲学学位,同时还是注册工程师(C.Eng.)、欧洲注册工程师(EurEng.)、电机工程师协会会员(MIET)以及对外广播新闻处(FBIS)会员。除了热情钻研工程学外,他还是一名无线电爱好者,他的呼叫代号是G4CLF。