三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用

前言

人们在跌倒后会面临双重危险。显而易见的是跌倒本身可能对人体产生伤害;另外,如果跌倒后不能得到及时的救助,可能会使结果更 加恶化。例如,许多老年人由于其身体比较虚弱,自理能力和自我保护能力下降,常常会发生意外跌倒,如果得不到及时的救助,这种 跌倒可能会导致非常严重的后果。有资料显示,很多严重的后果并不是由于跌倒直接造成的,而是由于跌倒后,未得到及时的处理和 救护。当出现跌倒情况时,如果能够及时地通知到救助人员,将会大大地减轻由于跌倒而造成的危害。

不仅是对老人,在很多其他情况下,跌倒的报警也是非常有帮助的,尤其是从比较高的地方跌倒下来的时候。比如人们在登山,建筑, 擦窗户,刷油漆和修理屋顶的时候。

这促使人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 iMEMS® 加速度传感器 技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是 通过测量佩戴该仪器的个体在运动过程中的三个正交方向的加速度变化来感知其身体姿态的变化,并通过算法分析判断该个体是否 发生跌倒情况。当个体发生跌倒时,仪器能够配合GPS模块以及无线发送模块对这一情况进行定位及报警,以便获得相应的救助。而 跌倒检测器的核心部分就是判断跌倒情况是否发生的检测原理及算法。

ADXL3451是ADI公司的一款3轴、数字输出的加速度传感器。本文将在研究跌倒检测原理的基础上,提出一种基于ADXL345 的新型跌倒检测解决方案。

iMEMS加速度传感器ADXL345

iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。 iMEMS 加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g到几十g不等。数字输出的加速 度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。

ADXL345是ADI公司最近推出的基于 iMEMS 技术的3轴、数字 输出加 速度传感器。ADXL345具有 ±2-g, ±4-g, ±8-g, ±16-g 可变的测量范围;最高13b i t分辨率;固定的4mg/L S B灵敏度; 3mm*5mm*1mm超小封装;40-145uA超低功耗;标准的 I2C® 或SPI数字接口;32级FIFO存储; 以及内部多种运动状态检测和灵活的中断方式等特性。所有这些特性,使得ADXL345有助于大大简化跌倒检测算法,使其成为一款非 常适合用于跌倒检测器应用的加速度传感器。

本文给出的跌倒检测解决方案,完全基于ADXL345内部的运动状态检测功能和中断功能,甚至不需要对加速度的具体数值进行实时读 取和复杂的计算操作,可以使算法的复杂度降至最低。

中断系统

图1给出了ADXL345的系统框图及管脚定义

Figure 1
图1 ADXL345 系统框图及管脚定义

ADXL345具有两个可编程的中断管脚:Int1和Int2。以及Data_Ready、Single_Tap、Double_Tap、Activity、Inactivity、 Free_Fall、Watermark、Overrun,共计8个中断源。每个中断源可以独立地使能或禁用,还可以灵活地选择是否映射到Int1或Int2 中断管脚。所有的功能都可以同时使用,只是某些功能可能需要共用中断管脚。中断功能通过INT_ENABLE寄存器的相应位来选择使能或禁用,通过 INT_MAP寄存器的相应位来选择映射到Int1管脚或Int2管脚。中断功能的具体定义如下:

1. Data_Ready 当有新的数据产生时,Data_Ready中断置位;当没有新的数据时,Data_Ready中断清除。

2. Single_Tap 当加速度值超过一定门限(THRESH_TAP)并且持续时间小于一定时间范围(DUR)的时候,Single_Tap中断置位。

3. . Double_Tap 当第一次Single_Tap事件发生后,在一定时间(LATENT)之后,并在一定时间(WINDOW)之内,又发生第二次Single_Tap事件时, Double _Tap中断置位。


图2给出了有效的Single_Tap中断和Double _Tap中断的示意图。

Figure 2
图2 Single_Tap 和Double _Tap中断示意

4. Activity当加速度值超过一定门限(THRESH_ACT)时,Activity中断置位。

5. Inactivity当加速度值低于一定门限(THRESH_INACT)并且持续超过一定时间(TIME_INACT)时,Inactivity中断置位。 TIME_INACT可以设定的最长时间为255s。

需要指出的是,对于Activity和Inactivity中断,用户可以针对X、Y、Z轴来分别进行使能或禁用。比如,可以只使能X轴的Activity 中断,而禁用Y轴和Z轴的Activity中断。

另外,对于Activity和Inactivity中断,用户还可以自由选择D C coupled工作方式或者AC coupled工作方式。其区别在于, D C coupled工作方式下,每个采样点的加速度值将直接与门限(THRESH_ACT或THRESH_INACT)进行比较,来判断是否发生中断;而 AC coupled工作方式下,新的采 样点将以 之前的某个采样点为参考,用两个采样点的差值与门限(THRESH_ACT或THRESH_INACT)进行比较,来判断是否发生中断。 AC coupled工作方式下的Activity检测,是选择检测开始时的那一个采样点作为参考,以后每个采样点的加速度值都与参考点进行比较。 如果它们的差值超过门限(THRESH_ACT),则Activity中断置位。AC coupled工作方式下的Inctivity检测,同样要选择一个参考 点。如果新采样点与参考点的加速度差值超过门限(THRESH_INACT),参考点会被该采样点更新。如果新采样点与参考点的加速度差值小于门限 (THRESH_INACT),并且持续超过一定时间(TIME_INACT),则Inctivity置位。

6. Free_Fall 当加速度值低于一定门限(THRESH_FF)并且持续超过一定时间(TIME_FF)时,Free_Fall中断置位。与Inactivity 中断的区别在于,Free_Fall中断主要用于对自由落体运动的检测。因此,X、Y、Z轴总是同时被使能或禁用;其时间设定也比Inactivity中断中要小很多, TIME_FF可以设定的最大值为1.28s;而且Free_Fall中断只能是DC coupled工作方式。

7. Watermark当FIFO里所存的采样点超过一定点数(S A MP L E S)时,Watermark中断置位。当FIFO里的采样点被读取,使得其中保存 的采样点数小于该数值(SAMPLES)时,Watermark中断自动清除。

需要指出的是,ADXL345的FIFO最多可以存储32个采样点(X、Y、Z三轴数值),且具有Bypass模式、普通FIFO模式、Stream模式和Trigger 模式,一共4种工作模式。FIFO功能也是ADXL345的一个重要且十分有用的功能。 但是本文后面给出的解决方案中,并没有使用到FIFO功能,所以,在此不做详细介绍。.

8. Overrun当有新采样点更新了未被读取得前次采样点时,Overrun中断置位。Overrun功能与FIFO的工作模式有关,当FIFO工作在Bypass 模式下,如果有新采样点更新了DATA X、DATAY和DATA Z寄存器里的数值,则Overrun中断置位。当FIFO工作在其他三种模式下,只有FIFO 被存满32点时,Overrun中断才会置位。FIFO里的采样点被读取后,Overrun中断自动清除。

跌倒过程中的加速度变化特征

对跌倒检测原理的研究主要是找到人体在跌倒过程中的加速度变化特征。

图3给出的是加速度在不同运动过程中的变化曲线,包括(a)步行上楼、(b)步行下楼、(c)坐下、(d)起立。假设跌倒检测器被固定在被测的人体 上。其中红色的曲线是Y轴(垂直方向)的加速度曲线,其正常静止状态下应该为-1g;黑色和黄色的曲线分别是X轴(前后方向)和Z轴(左 右方向)的加速度曲线,其正常静止状态下应该为0g;绿色的曲线是三轴加速度的矢量和,其正常静止状态下应该为+1g

Figure 3a
a. 步行上楼
Figure 3b
b. 步行下楼
Figure 3c
c. 坐下
Figure 3d
d. 起立

图3 不同运动过程中的加速度变化曲线

由于老年人的运动相对比较慢,所以在普通的步行过程中,加速度变化不会很大。最明显的加速度变化就是在坐下动作中Y轴加速度 (和加速度矢量和)上有一个超过3g的尖峰,这个尖峰是由于身体与椅子接触而产生的。

而跌倒过程中的加速度变化则完全不同。图4给出的是意外跌倒过程中的加速度变化曲线。通过图4和图3的比较,可以发现跌倒过程中的加速度变化有4 个主要特征,这可以作为跌倒检测的准则。这4个特这在图4中以红色的方框标注,下面将对其逐一进行详细介绍:

Figure 4
图 4 跌倒过程中的加速度变化曲线

1. 失重: 在跌倒的开始都会发生一定的失重现象。在自由落体的下降过程,这个现象会更加明显,加速度的矢量和会降低 到接近0g,持续时间与自由落体的高度有关。对于一般的跌倒,失重现象虽然不会有像自由落体那么明显,但也会发生合加速度小于1g 的情况(通常情况下合加速度应大于1g)。因 此,这可以作为跌倒状态的第一个判断依据。可以由ADXL345的Free_Fall中断来检测。

2. 撞击: 失重之后,人体发生跌倒的时候会与地面或其他物体发生撞击,在加速度曲线中会产生一个很大的冲击。这个冲击可 以通过ADXL345的Activity中断来检测。因此,Free_Fall中断之后,紧接着产生Activity中断是跌倒状态的第二个判断依据。

3. 静止: 通常,人体在跌倒后,也就是撞击发生之后,不可能马上起来,会有短暂的静止状态(如果人因为跌倒而导致昏迷, 甚至可能是较长时间的静止)。表现在加速度曲线上就是会有一段时间的平稳。这可以通过ADXL345的Inactivity中断来检测。因此, Activity中断之后的Inactivity中断是跌倒状态的第三个判断依据。

4. 与初始状态比较: 跌倒之后,人体会发生翻转,因此人体的方向会与原先静止站立的姿态(初状态)不同。这使得跌倒之 后的静止状态下的三轴加速度数值与初始状态下的三轴加速度不同(见图4)。假设跌倒检测器固定在被测人体上的某个 部位,这样初始状态下的三轴加速度数值可以认为是已知的(本例中,初始状态为:X轴0g,Y轴-1g,Z轴0g)。读取 Inactivity中断之后的三轴加速度数据,并与初始状态进行比较。如图4所示,重力加速度方向由Y轴上的-1g变为了Z轴上的1g,这说明人 体发生了侧向跌倒。因此,跌倒检测的第四个依据就是跌倒后的静止状态下加速度值与初始状态发生变化,且矢量变化超过一定的门限值(比如 0.7 g)

这四个判断依据综合在一起,构成了整个的跌倒检测算法,可以对跌倒状态给出报警。当然,还要注意各个中断之间的时间间隔要在 合理的范围之内。比如,除非是从很高的楼顶掉下来,否则Free_Fall中断(失重)和Activity中断(撞击)之间的时间间隔不会 很长。同样, 通常情况下, Activity中断(撞击)和Inactivity中断(静止)之间的时间间隔也不会很长。本文接下来会通过一个具体实例给出一组合理的 取值。当然,相关中断的检测门限以及时间参数也可以根据需要而灵活设置。

另外,如果跌倒造成了严重的后果,比如,导致了人的昏迷。那么人体会在更常的一段时间内都保持静止。这个状态仍然可以通过 Inactivity中断来检测。也就是说,如果发现在跌倒之后的很长时间内都保持Inactivity状态,可以再次给出一个严重报警。

典型电路连接

ADXL345 和微控制器之间的电路连接非常简单。本文中的测试平 台由 ADXL345 和微控制器 A DuC7026 2 组成。图 5 给出了 ADXL345 和ADuC7026.2之间的典型电路连接。 ADXL345的CS管脚接高电平,表示ADXL345工作在I2C模式。SDA和SCL是I2C总线的数据线和时钟线,分别连接到 A DuC7026相应的I2C总线管脚。A DuC7026的一个GPIO管脚连接到ADXL345的ALT管脚,用来选择ADXL345的I2C地址。 ADXL345的INT1管脚连接到ADuC7026的IRQ输入用来产生中断信号。

其他的单片机或者处理器都可以采用与图5类似的电路与ADXL345进行连接。ADXL345还可以工作在SPI模式以获得更高的数据传输速 率。关于SPI工作模式的具体描述,请参考ADXL345数据手册。

Figure 5
图 5 ADXL345与微控制器之间的典型电路连接

表1 ADXL345寄存器功能说明

地址 寄存器名称 类型 默认值 说明 设置值 设置的功能
0 DEVID 只读 0xE5 器件ID 只读
1-1C Reserved

保留, 不要操作 保留
1D THRESH_ TAP 读/写 0x00 Tap的门限 不使用
1E OFSX 读/写 0x00 X轴失调 0x06 补偿X轴失调,通过初始化校正获得
1F OFSY 读/写 0x00 Y轴失调 0xF9 补偿Y轴失调,通过初始化校正获得
20 OFSZ 读/写 0x00 Z轴失调 0xFC 补偿Z轴失调,通过初始化校正获得
21 DUR 读/写 0x00 Tap的持续时间 不使用
22 LATENT 读/写 000 Tap的延迟时间 不使用
23 WINDOW 读/写 0x00 Tap的时间窗 不使用
24 THRESH_ ACT 读/写 0x00 Activity 的门限 0x20/0x08 设置Activity 的门限为2 g或0.5 g
25 THRESH_ INACT 读/写 0x00 Inactivity 的门限 0x03 设置Inactivity 的门限为0.1875 g
26 TIME_ INACT 读/写 0x00 Inactivity 的时间 0x02/0x0A 设置Inactivity 的时间为2 s 或 10 s
27 ACT_ IACT_CTL 读/写 0x00 Activity/Inactivity使能控制 0x7F/0xFF 使能 X、 Y、Z三轴的 Activity和Inactivity功能,其中Inactivity为AC coupled模式,Activity为DC coupled 或AC coupled模式。
28 THRESH_FF 读/写 0x00 Free-Fall 的门限 0x0C 设置Free-Fall的门限为0.75 g
29 TIME_FF 读/写 0x00 Free-Fall 的时间 0x06 设置Free-Fall的时间为30 ms
2A TAP_AXES 读/写 0x00 Tap/Double Tap使能控制 不使用  
2B ACT_TAP _STATUS 只读 0x00 Activity/Tap中断轴指示 只读  
2C BW_RATE 读/写 0x0A 采样率和功耗模式控制 0x0A 设置采样率为 100 Hz
2D POWER_ CTL 读/写 0x00 工作模式控制 0x00 设置为正常工作模式
2E INT_ ENABLE 读/写 0x00 中断使能控制 0x1C 使能Activity, Inactivity, Free-Fall 中断。
2F INT_ MAP 读/写 0x00 中断影射控制 0x00 M所有中断影射到Int1 管脚
30 INT_ SOURCE 只读 0x00 中断源指示 只读
31 DATA_ FORMAT 读/写 0x00 数据格式控制 0x0B 设置为 ±16 g 测量范围, 13-bit右对齐模式, 中断为高电平触发, 使用I2C 数据接口。
32 DATAX0 只读 0x00 X轴数据 只读  
33 DATAX1 只读 0x00 只读  
34 DATAY0 只读 0x00 Y轴数据 只读  
35 DATAY1 只读 0x00 只读  
36 DATAZ0 只读 0x00 Z轴数据 只读  
37 DATAZ1 只读 0x00 只读  
38 FIFO_ CTL 读/写 0x00 FIFO 控制 不使用  
39 FIFO_ STATUS 读/写  0x00 FIFO 状态 不使用  
*RW = Read/write; RO = Read-only      

利用ADXL345简化跌倒检测算法

本节将给出以上解决方案的具体算法实现。表1中简要说明了每个寄存器的作用以及在本算法中的设置值。对于各个寄存中每一位的 具体含义,请参考ADXL345的数据手册。

需要指出的是,表1给出的设置值中,某些寄存器会给出两个数值,这说明在算法中会切换使用这两个数值,来达到不同的检测目的。 算法的流程图如图6所示

Figure 6
图 6 算法流程图

算法中,关于各种中断的门限以及时间参数的设置如下所述

1. 初始化后,系统等待Free_Fall中断(失重),这里把THRESH_FF设为0.75g,把TIME_FF设为30ms。

2. Free_Fall中断产生之后,系统开始等待Activity中断(撞 击),这里把THRESH_ACT设为2g, Activity中断为DC coupled工作模式。

3.Free_Fall中断(失 重)与Activity中断(撞击)之间的时间间隔设置为200ms。如果超过200ms,则认为无效。 200ms计时需要通过MCU中的定时器来实现

4. Activity中断产生之后,系统开始等待Inactivity中断(撞击后的静止 ),这里把THRESH_INACT设为0.1875g,把 TIME_INACT设为2s,Inactivity中断为AC coupled工作模式。

5. 在Activity中断产(撞击)生之后的3.5s时间之内,应该 有Inactivity中断(撞击后的静止)产生。如果超时,则认为无效。 3.5s计时需要通过MCU中的定时器来实现。

6. 如果Inactivity中断之后的加速度值与初始状态(假设已知)下数值的矢量差超过0.7g,则说明检测到一次有效的跌倒,系统会给出一个报警。

7. 当检测到跌倒状态之后,为了判断是否在跌倒之后人体有长时间的静止不动。需要继续检测Activity中断和Inactivity中断。这里把 THRESH_ACT设为0.5g,Activity中断为AC coupled工作模式。把THRESH_INACT设为0.1875g,把 TIME_INACT设为10s,Inactivity中断为AC coupled工作模式 。也就是说,如果在10s之内,人体一直没有任何动作,则会产生 Inactivity中断,使系统给出一个严重报警。而在此期间一旦人体有所动作,则会产生Activity中断,从而结束整个判断过程。

8. 本算法还可以检测出人体从较高的地方跌落。如果Free_Fall中断连续产生且之间的间隔小于100m s,可以认为,人体处于连续的跌落状态。如果 Free_Fall中断(失重)连续发生300ms,则说明人体是从超过0.45m的高度跌落,系统会给出一个跌落的报警。

Equation 1

本算法已在ADuC7026微控制器中以C语言实现(见附录)。本文设计了一个实验方案对算法进行验证。实验对向前跌倒,向后跌倒,向左、 右两侧跌倒等不同跌倒姿势以及跌倒后是否有长时间静止状态的情况分别进行了10次测试,表2中给出的是相关测试结果。

表2 测试结果

跌倒姿势 跌倒后
长时间
静止
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
向前跌倒










✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
向后跌倒









✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
向左侧跌倒









✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
向右侧跌倒









✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
注: 符号 ✓ 表示检测到跌倒; 符号 * 表示检测到跌倒后长时间静止.

从这个实验中可以看出基于ADXL345的解决方案能够有效地对跌倒状态进行检测。当然,这里只是一个简单的实验方案,仍需要进行 更加全面、有效和长期的实验来验证该解决方案的可靠性。

结论

ADXL345是ADI公司的一款功能强大的加速度传感器产品。本文利用ADXL345内部的多种运动状态检测功能和灵活的中断功能,提出一 种新的跌倒检测解决方案。经验证,该解决方案具有算法复杂度低,检测准确度高的优点。

参考电路

1http://www.analog.com/en/products/mems/mems-accelerometers/adxl345.html

2http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm7-core-products/aduc7026.html.

作者

Ning Jia

Ning Jia

Ning Jia 是ADI亚洲客户应用中心的一名应用工程师,负责整个亚洲地区关于众多模拟产品的技术支持。Ning毕业于北京邮电大学,获得信号与信息处理硕士学位,于2007年加入ADI。