汽车尾灯和刹车控制器

长期用于消费类电子产品的发光二极管 (L E D),最 近也开始用于汽 车照明领域,用来提供信号功能、日间行驶灯和车内照明。随着这项 照明技术日益普及,制造商也在不断研究新的应用方式,以便充分 发挥LED前大灯和尾灯时尚美观的优势.

现 在,尾 灯已广泛使用红色LED。虽然成本依旧是个问题,不过安全、环保和款式灵活多样等因素都倾向于采用LED。最受欢迎的应用之一是中央刹车灯。本设计构想展示了尾灯和刹车灯使用同一LED阵列的方法。.

Figure 1

LED 亮度由一个简单的开关控制,行驶时变暗,刹车时变亮。功能框图如图1所 示 ,包 括LED驱动器/监控器 AD8240 、PNP调整管和PWM发生器。A D8240提 供 一 个 恒 定电压,以驱动LED灯。它还提供高性价比的LED灯监控和短路保护。当电池电压介于12.5 V与27 V之间时,输出稳定在12 V。

图2显示该PWM发 生 器 ,它 由 两 个555定时器组成。PWM信号控制LED亮度。当PWM输入为高电平时,VO开启;当PWM输入为低电平时,VO关闭。A D8240的设计工作频率最高可达500 Hz,典型占空比范围为5%至95%。

Figure 2

A D8240提供一种低功耗、低成本、小封装解决方案。内部电流检测放大器测量外部分流电阻上的电压;当电流测量结果降至预设阈值以下时,表明发生了LED开 路 情况。当该电流 达 到外 部分流电阻值 所设置的电平时,输出电压会被锁定,从而限制输出电流。当检测放大器输出超过5 V时,内部比 较 器 将 导 致 驱动 器 锁 定 输出电 压 。在 下一个PWM周期中,锁存会复位。通过测量检测放大器输出,也可以检测到过流情况。

由于不需要开关设计所需的电感,成本得以进一步降低;而且LED灯的工作功耗远低于白炽灯,因此不需要开关驱动器。LED的开关取决于CMOS兼容型PWM引脚(A D8240引脚3)上的数字 电压。对于简单的开关控制,此电压可以是连续的;对于调光控制, 此电压为PWM。PWM频率应低于500 Hz,占 空比 范 围 从5%到100%。典型值为5%(行驶时)和95%(刹 车 时)。图2中,PWM频率由R1、R2和定时器A1的C1决定。脉冲周期为:

                                    T = 0.693 (R1 + 2 R2) C1

当R1= 49.9 kΩ、R2 = 10 kΩ、C1= 0.1μF时,该 周 期 为4.84 ms,或约为206 Hz。

定时器A2将该信号转换为脉冲宽度调制信号,后者的占空比由R3、R4、R5和C2决定。脉冲宽度由下式决定:

                                    脉冲宽度 = 1.1 × R × C2

其中R等于R5、R3和R5的并联电阻或者R4和R5的并联电阻,具体取决于开关位置。当R3 = 2.37 kΩ、R4 = 45.7 kΩ、 R5 = 42.4 kΩ、C2 = 0.1 μF时,占空比为5%(开关在位置1)、50%(开关在位置2)或95%(开关在OFF位置)。

请注意,LED亮度随着占空比提高而增大。踩下刹车时,占空比为95%,LED阵列最亮 。正常行驶期间,占空比为5%,LED阵列变暗。两种工作状态共用一个LED 阵列可以降低成本。

如果发生短路或过载情况,Vsense(引脚1)上的电压降至0 V,输出关断。此电路将在下一个PWM周期中复位。如果持续这种情况,AD8240将尝试把输出驱动至12 V,在每个 PWM周期之后关断并重启。

本电路提供了一种利用恒定电压,仅借助两条线(电源和接地)驱动并监控LED的方法。许多设计使用底盘或共享接地回路,此时两条线 可以减为一条线。目前,这些灯由车身控制ECU(电子控制单元)控制和驱动。采用这种恒定电压架构时,LED的控制和驱动功能仍保留在ECU,仅需做极少的设计修改。


作者

Chau-Tran

Chau Tran

Chau Tran 于1984年加入ADI公司,目前在位于美国马萨诸塞州威尔明顿市的集成放大器产品(IAP)部门工作。他于1990年毕业于塔夫斯大学,获得电子工程硕士学位。Chau拥有10多项专利,并撰写了十几篇技术文章。