自动校准技术将 DAC 的失调误差减至1mV 以下

对于N位的双极性数模转换器(DAC)来说,其传递函数为:

Equation 1

其中:A为模拟输出,D 为数字输入,G为增益,VFS为满量程额定电压,VOS为失调电压。对于一个理想的DAC而言,G= 1且VOS= 0。

系统需求以及失调误差指标将决定是否需要校准。虽然16位、16通道的DAC AD5360 在出厂时已经调校过,但仍有几个毫伏的失调电压。下面的例子将介绍如何利用简单的算法将未知的失调误差降至1m V (典型值)以下。该技术可以用于工厂校准,也可用于DAC生命周期中任何时候的失调校准。

A D5360的偏置DAC被用来设定输出范围,该输出范围可以是单极性正电压、单极性负电压、双极性中心对称或者双极性不对称。当采用 5V基准时,偏置DAC将输出范围设 置到缺省值,即±10V。此偏置DAC也有一个失调误差。16路DAC输出在出厂时已通过此偏置DAC被调 校为缺省值,故误差已消除。因为偏置DAC是可变的,故其失调误差将会影响主DAC输出的失调误差。

A D5360的两个特性简化了失调校准:一个是GPIO引 脚,它可以通过读取一个寄存器来确定其状态;另一个是集成式监控多路复用器, 它可以在软件的控制下将16路DAC输出中的任何一路,或者两个外部电压切换到一个单引脚上。

工作原理

失调校准的具体过程如下:比较器监控两路电压,一路是MON_OUT,即包含未知失调电压的DAC输出,另一路是SIGGND,即DAC的参考地。 比较器的输出将指明该失调电压是高于还是低于SIGGND,然后增加或减小DAC的输出,直到比较器的输出反转,表示DAC的输出逼近SIGGND ,这样比较器已经可以检测出来。比较器输出连接到GPIO引脚,通过读取相应的寄存器即可获得其状态。图1为电路原理图。

AD5360的多路复用器将选定的DAC输出连接到MON_OUT。其开关存在一个虽然较小但还是有一定量的导通电阻RDSON,故从 MON_OUT汲取的任何电流都将会在RDS上产生一个压降,从而引起输出误差。 为了避免这一点,可利用 AD8597 低噪声放大器对 MON_OUT进行缓冲。位于放大器后面的低通滤波器减小了高速精密比较器所呈现的噪声,进而防止了伪触发。 AD790 可工作于±15V电源下,因此能够与A D5360 兼容。此外,A D790最大差分输入电压为15V,故可以耐受A D5360的输出电压,无需衰减。在图1中,如果通道失调电压为正, 则比较器输出将为低电平,表明要消除失调电压,就需要降低输出电压。而当通道失调电压为负值,则比较器输出为高电平,表明要消 除失调电压,就需要增加输出电压。

Figure 1
图 1. 失调校准电路原理图。

如何配置AD5360的监控多路复用器和GPIO

将0x0C002X写入到监控器的专用功能寄存器中,这里X为所需的输出通道,来激活监控多路复用器并选择所需的通道。此时,MON_OUT 将给出与所选通道相同的输出电压。GPIO专用功能寄存器的Bit0代表GPIO引脚的状态。关于读写寄存器的信息请参考AD5360的数据手册。

通道校准

图2显示了具体的校准过程。对DAC通道加载0x8000,理想情况下这应该提供等于SIGGND(即0 V)的电压。此例中假定DAC 通道的失调电压为负值。读取GPIO寄存器,显示比较器输出为低电平,表明必须增加输入,直到比较器输出反转。随着逐渐增大的代码写入 DAC输入寄存器,GPIO寄存器不断被读取,直至比较器的读数反转。图2显示,代码为0x8009时,此反转发生。A D790有一个最大为0.65mV 的滞后,为了更精确地确定DAC的失调电压,反过来再减小DAC代码。当代码为0x8006时,比较器输出再次发生反转。因此,使输出逼近 SIGGND的代码应该位于0x8006和0x8009之间。本例中,代码0x8007是较好的选择,但利用该系统无法确定哪个代码将会实现最佳的输出。由 于比较器和运算放大器的失调问题,因此无法确定比较器的两个触发点之间究竟哪个代码为最佳结果,但无论哪种情况,此DAC通道偏离SIGGND的误差通常 <1mV 。

Figure 2

结束语

利用本文阐述的技术方案,只需要一个软件算法和少量的外部元器件,即可将未知的失调误差减小到1mV以下。


作者

Ken Kavanagh

Ken Kavanagh

Ken Kavanagh 是ADI 公司精密DAC 部的应用工程师。Ken 自1994 年起一直在应用部门工作,目前负责 为nanoDAC®和denseDAC®产品系列提供应 用支持。他1999 年毕业于利默里克大学,获 得工学学士学位。