ADI(台灣)新聞發佈

2018 新聞發佈

五月
2018年05月22日:  ADI 12位元10.25-GSPS射頻ADC為儀器及通訊應用樹立新性能標準
2018年05月21日:  具有 2A、100V 電源切換開關及 9µA IQ 的 2MHz 升壓 / SEPIC / 反相轉換器
2018年05月17日:  ADI隨插即用天線晶片簡化航空電子和通訊設備相位陣列雷達設計
2018年05月16日:  ADI低功耗、單通道16位元DAC 支援高密度類比輸出模組且無須降額
2018年05月03日:  ADI推出符合 EN55022B 規格的 58VIN、4A、低 EMI、µModule 穩壓器
 
四月
2018年04月19日:  數位電源系統管理器支援轉換效率監視
2018年04月10日:  ADI發表用於低電壓光學系統的精巧 µModule 升壓型穩壓器
 
三月
2018年03月19日:  ADI成功收購Symeo GmbH,引進因應工業和汽車市場的創新RADAR技術
2018年03月13日:  採用堆疊式電感器的雙通道 15A 或單通道 30A µModule 穩壓器具有 96% 峰值效率和卓越的熱性能
2018年03月07日:  ADI用於Microsemi SiC功率模組的高功率和高電壓隔離閘極驅動器板加速產品上市
2018年03月06日:  16µA IQ 的 150V 雙通道同步降壓型 DC/DC 控制器無需額外湧浪保護元件
 
二月
2018年02月27日:  3V 至 42V 輸入,42V四組輸出包含三組單晶同步降壓轉換器和一組升壓控制器
2018年02月23日:  300MHz 至 9GHz 高線性度 I/Q 解調器支援 1GHz 頻寬 並實現高達 60dB 的鏡頻抑制性能
2018年02月21日:  ADI 的 Bob Adams 獲選為美國國家工程學院院士
2018年02月13日:  150VIN 和 VOUT 內建切換式電源自我供電的高效率 同步4-Switch升-降壓型控制器
2018年02月01日:  精巧型雙通道 10A 或單通道 20A µModule 穩壓器 可供電 FPGA、GPU、ASIC 和系統電源

2017 新聞發佈

六月
2017年06月09日:  ADI與X-Microwave合作簡化射頻、微波和毫米波設計及評估
2017年06月07日:  ADI緊湊封裝寬頻GaN MMIC放大器具高增益、高功率和高效率
2017年06月07日:  ADI擴充RadioVerse™無線技術和設計生態系統 為4G轉移到5G奠定基礎

五月
2017年05月24日:  ADI針對汽車音訊應用推出下一代數位訊號處理器提供更大的內部程式記憶體和資料記憶體
2017年05月23日:  ADI小型隔離式閘極驅動器提供下一代電源開關技術解決方案
2017年05月04日:  ADI MEMS加速度計提供低功耗振動測量開啟無線狀態監控新時代
2017年05月03日:  ADI新型寬頻RF合成器具有高達13.6 GHz的出色性能並具有精簡的系統尺寸、全面的設計功能

四月
2017年04月25日:  ADI MEMS加速度計為狀態監測應用提供極具吸引力的雜訊性能
2017年04月18日:  ADI為RapID Platform網路介面添加POWERLINK協定以提高設計靈活性和可靠性
2017年04月12日:  ADI攜手瑞薩電子開發77/79-GHz汽車雷達技術以改善ADAS應用和實現自動駕駛車
2017年04月07日:  ADI推出兩款寬頻6 GHz模組進一步擴展GaN功率放大器產品組合

三月
2017年03月31日:  ADI收購GaAs和GaN放大器專業公司OneTree Microdevices打造完整的電纜基礎設施解決方案
2017年03月16日:  ADI創新工業技術巡迴研討會四月中啟動
2017年03月15日:  ADI超低功耗加速度計使遠端物聯網邊緣節點得以監控資產健全狀況

二月
2017年02月22日:  ADI推出Drive360TM 28nm CMOS RADAR技術平台拓展在自動駕駛領域領導地位
2017年02月21日:  ADI推出業界首款本質安全認證數位隔離產品

一月
2017年01月04日:  ADI公司榮獲2017年IEEE企業創新獎

2016 新聞發佈

十一月
2016年11月10日:  ADI將MEMS 開關技術真正投入商用
2016年11月04日:  ADI推出新一代高精密度SAR ADC

十月
2016年10月27日:  ADI公司收購Innovasic
2016年10月27日:  ADI攜手ARM共同提升物聯網連接裝置的安全性及能效
2016年10月26日:  ADI與Dell EMC聯手發布物聯網解決方案的概念驗證
2016年10月20日:  ADI發表領先業界的精密戰術等級MEMS IMU
2016年10月19日:  ADI推出電力品質監測應用的高整合型AFE

九月
2016年09月23日:  ADI推出高整合型Rx/Tx轉換器HMC8100和HMC8200
2016年09月22日:  ADI拓展高性能射頻及微波標準模組產品組合易於快速成型並加快產品上市時間
2016年09月14日:  ADI資料蒐集系統保護智慧電網設備免受有害故障損壞同時改善電力輸送

八月
2016年08月18日:  ADI宣布最新併購行動網路安全軟體與服務能力大增
2016年08月09日:  ADI推出高精確度數位類比轉換器

七月
2016年07月12日:  ADI數位類比轉換器改善電視觀賞體驗

六月
2016年06月23日:  ADI新款光學感測器改善手勢辨識應用的可靠性
2016年06月23日:  ADI新款收發器為物聯網和無線應用提供可靠無線連接

五月
2016年05月25日:  ADI利用RadioVerse 技術和設計生態系統簡化無線系統設計
2016年05月18日:  ADI公司矽開關縮減蜂巢式無線電射頻前端的尺寸和功耗
2016年05月16日:  ADI與Microsoft和Hexoskin聯手開發新型可穿戴技術
2016年05月12日:  ADI全新電能轉換平台提高再生能源應用安全性、可靠性和效率
2016年05月11日:  ADI與Cambridge Consultants合作開發具成本效益智慧監控系統有助減少停車所受挫折

四月
2016年04月22日:  ADI與LifeQ攜手提升人體健康監測裝置效能

三月
2016年03月17日:  ADI低壓差線性穩壓器可實現更乾淨和更快速的通訊

二月
2016年02月24日:  ADI新微控制器系列延長物聯網應用電池壽命且不犧牲安全性和可靠性
2016年02月23日:  ADI推出能量採集電源管理單元效率領先業界
2016年02月19日:  ADI與Consumer Physics合作開發物聯網平台實現食品藥物品質、內容和成份的材料分析
2016年02月17日:  ADI推出業界最快速的LVDS數位隔離器

一月
2016年01月27日:  ADI整合VCO的PLL頻率合成器改善基地台的性能與無線服務的品質
2016年01月25日:  ADI攜手FIRST®支持下一代問題解決者與創新者
2016年01月21日:  福特汽車資訊娛樂系統將採用ADI汽車音訊匯流排技術

2015 新聞發佈