新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司隔离式电源转换器支持B类系统EMI等级

2018-06-06 - 中国,北京
  • ADuM5020/ADuM5028Analog Devices, Inc. (ADI) 近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。



    电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)电池监控和工业可编程逻辑控制器(PLC)等新兴的安全关键型应用需要紧凑而密集的隔离设计,以减小尺寸并减轻重量,符合严格的辐射规范,并且为人员和设备提供可靠的高压保护。使用这些器件可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板相比,这样可减小多达70%的解决方案尺寸,并降低30%的材料成本。新系列500mW DC-DC电源转换器基于ADI公司的iCoupler®和isoPower®芯片级变压器技术,工作温度最高可达125ºC,采用最小的8引脚封装。16引脚ADuM5020/6020 and the 8-lead ADuM5028/6028 是此系列中最先推出的器件。


    ADuM5020/6020与ADuM5028/6028产品聚焦:

    • 低辐射发射,低于EN 55022/CISPR 22 B类标准限值
    • 封装尺寸最小——8引脚SOIC
    • 工作温度最高可达125℃
    • 安全和法规认证(UL、CSA、VDE、CQC)

    报价与供货

    产品 隔离额定值 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
    ADuM5020/
    ADuM6020
    3kV/5kV 2018年6月 $3.09/
    $3.39
    16引脚SOIC_W/
    16引脚SOIC_IC
    ADuM5028/
    ADuM6028
    3kV/5kV 2018年6月 $3.19/
    $3.49
    8引脚SOIC_IC
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络