新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司即插即用型天线芯片帮助航空电子和通信设备设计人员简化相控阵雷达设计

2018-05-17 - 中国,北京
  • ADAR1000_cnAnalog Devices, Inc. (ADI) 今日推出高集成度有源天线波束成形芯片ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。ADAR1000芯片可简化设计,显著缩减空中交通管制、监控、通信和天气监测所用相控阵雷达系统的尺寸、重量及功耗。对于航空电子设计人员而言,ADAR1000支持平板天线阵列,这可以缩小传统雷达系统的外形尺寸,有助于设计出更小更轻的飞机。新型ADAR1000是即插即用型芯片,使得没有或仅有很少射频经验的设计人员也能扩展雷达系统的性能并延长其工作寿命。



    4通道ADAR1000有源天线波束成形芯片可取代天线相位增益调节和数字控制所需的12个分立元件。该IC支持X和Ku频段上的时分双工(TDD)。它有一个集成式T/R开关,可用来选择公共端口作为发射(Tx)的输入或接收(Rx)的输出。四对Tx和Rx通道具有独立可编程的增益和相位设置。ADAR1000可配置为直接控制外部T/R模块脉冲活动的各个方面,所需额外电路极少。所有设置都可以加载到内置存储器中,以便快速访问增益相位状态和T/R模块设置。ADAR1000提供可扩展的构建模块,可快速实施针对下一代雷达和通信系统的有源天线相控阵,无需大量第三方设计支持。


    ADI公司射频与微波业务部总经理John Cowles表示:"ADI公司正将业界最丰富的射频产品组合与广泛的设计和封装专业技术结合,以帮助客户快速实施相控阵天线设计。我们新推出的相控阵列产品更小更轻,功能则与典型相控阵解决方案一样强大。它显著缩小了天线的外形尺寸,因此相控阵的潜在用途得以扩大。"


    ADAR1000有源天线波束成形芯片产品特性


    • 8 GHz至16 GHz频率范围
    • 半双工TDD用于Tx和Rx
    • 单引脚Tx/Rx控制
    • 多功能T/R模块控制模式
    • 360度相位控制,相位分辨率小于2.8度
    • 31 dB以上的增益控制,0.5 dB的分辨率
    • 片内存储器用于预存波束位置
    • 辅助8位模数转换器用于功率检波器和温度传感器
    • 支持低功耗模式
    • 4线SPI接口

    产品报价与供货

    产品 样片供货 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
    ADAR1000 2018年5月 2018年6月 请联系ADI公司:
    adar1000@analog.com
    7mm X 7mm LGA 封装
    ADAR1000-EVALZ 评估板 N/A 2018年5月 请联系ADI公司:
    adar1000@analog.com
    N/A

    ADI公司的射频和微波产品组合提供业界最广泛的能力以及深厚的系统设计专业知识,支持具有完整信号链能力的设计,包括射频、微波和毫米波。客户可以选择丰富的分立元件和集成解决方案,包括面向DC到100 GHz以上应用的完整天线到位产品系列。面向通信、测试测量仪器仪表、工业等市场,ADI公司提供最广泛的技术,包括CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs和GaN。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络