新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司与X-Microwave合作简化射频、微波和毫米波设计及评估

2017-06-09 - 中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日宣布与X-Microwave LLC—一家领先的射频和微波模块提供商合作,帮助设计人员更快速、更高效地评估射频器件及开发完整信号链原型。作为合作的第一级阶段,X-Microwave将把250款以上的ADI射频、微波和毫米波产品变成插入式模块。



    ADI公司提供业界最齐全的1,000款以上射频、微波和毫米波器件,另外还有相关软件和支持工具来帮助射频工程师为DC到100 GHz的各种应用开发完整信号链解决方案。利用X-Microwave的创新资源,工程师们只需搭配各种"构建模块"并利用X-Microwave在线工具仿真所设计的系统,便可轻松评估新射频器件并构建信号链。相比之下,传统的系统开发方法则相当麻烦,需要设计人员利用很多电缆连接多个评估板。得益于ADI公司和X-Microwave的合作,系统设计人员将能轻松简便地评估业界最强大的产品组合并进行原型开发,从而简化设计过程,缩短上市时间,降低开发成本。


    X-Microwave首席执行官(CEO) John Richardson表示:"我们很高兴同射频、微波和毫米波技术领导者—ADI公司合作。X-Microwave增加产品并提高能力的唯一目的是优化我们客户的设计体验,同ADI公司的合作就是这一承诺的体现,设计人员将能以更简单的方式评估和使用ADI公司行业领先的各类器件。"


    ADI公司射频与微波部门副总裁Greg Henderson表示:"X-Microwave的加入壮大了我们的设计生态系,我们将进一步增强客户对1000多种产品的使用体验,帮助其快速开发出市场领先的射频和微波解决方案。ADI公司不只是提供射频、微波和毫米波产品,而且要简化设计人员开发应用的方式。我们相信,ADI公司与X-Microwave的合作将进一步简化客户的设计体验并加快产品上市时间。"



    关于X-Microwave


    X-Microwave是创新模块化构建块系统——X-MWsystem的创始者。X-Microwave的模块化插入式器件和业界领先的在线工具支持射频和微波开发流程中的每一阶段——从概念、原型到生产用硬件。欲了解有关X-Microwave模块化系统的最新信息及发挥其全部潜力,请访问 www.xmicrowave.com.

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络