新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司扩充RadioVerse™无线技术和设计生态系统,为4G到5G迁移奠定基础

2017-06-07 - 中国,北京
  • ad9375-pr-lmage-cmyk-title-print_cnAnalog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出屡获赞誉的RadioVerse™技术和设计生态系统的最新更新,以简化并加速无线运营商和电信设备制造商的无线电开发,使其蜂窝基站从4G转换到5G网络。ADI公司扩充后的RadioVerse产品系列包括新的无线电收发器硬件、软件工具和鲁棒的设计环境,有助于实现下一代网络所需的尺寸更小、功耗更低的无线电。新产品支持客户快速评估并开发面向4G小型蜂窝和Pre-5G massive MIMO系统(向5G过渡的关键构建模块)的无线电设计,提高数据速率,改善其在办公楼、体育馆、公共交通系统等人员密集的高流量区域中的连接能力和数据吞吐量。

    RadioVerse从电路、架构、系统和软件层面解决无线电设计问题,此次发布的产品包括AD9375 RF收发器,它是ADI公司高集成度宽带RF收发器系列的最新成员。AD9375是首款片内集成数字预失真(DPD)算法的RF收发器——相比竞争解决方案,这项设计突破可降低90%的DPD功耗。

    由于DPD系统从FPGA划分到收发器,故JESD204B串行数据接口通道数减半,使得系统功耗大幅降低,尤其是Pre-5G massive MIMO这种无线电通道密度需求很高的应用场景(天线数量从原先的2天线增加到128天线)带来的功耗降低是非常明显的。其他优势包括更紧凑的无线电电路布局,这可以简化布线和系统设计,缩减基站尺寸,并允许设计人员使用较低成本和复杂度的FPGA。在小基站系统中,利用这些优势可让每个设备支持更多频段,从而提高网络容量,同时最大程度地减少对系统功耗和尺寸的影响。


    AD9375收发器可用于常见无线电平台设计,实现300 MHz至6 GHz的射频频率范围, JESD204B接口最高支持6 Gbps,功耗低于5 W。同屡获奖项的AD9371相似,AD9375内置两个100 MHz接收器、两个250 MHz发射器、一个双路输入观测接收器和一个三路输入sniffer接收器。该收发器的集成DPD解决方案支持3G和4G信号,瞬时信号带宽最高可达40 MHz。


    除AD9375以外,RadioVerse收发器硬件组合还有适用于宏蜂窝到微微蜂窝、毫微微蜂窝基站架构的宽带器件,以及适用于物联网应用(要求长距离、网络鲁棒性和长电池寿命)的超低功耗窄带收发器。


    RadioVerse设计和技术生态系统加速无线开发

    RadioVerse技术和设计生态系统旨在帮助客户缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),同时保持尽可能高的无线电性能。该生态系包括一个新的小型蜂窝无线电参考设计,其采用AD9375支持的完整JESD204B到天线无线电信号链。这有助于客户进一步简化设计,加快产品上市,并尽量降低工程成本。该参考设计系与无线电解决方案提供商Benetel Ltd合作开发,支持2x2 20 MHz LTE,每根天线输出功率为250 mW,整个系统功耗低于10 W,同时总体尺寸非常小(88 mm x 83 mm)。

    ADI RadioVerse原型开发平台还支持利用MATLAB®和Simulink®建模软件对收发器进行高级仿真和分析,提供器件驱动及能够直接连到FPGA开发平台的完整评估系统,还有第三方硬件,使客户可将概念迅速变成产品上市。在设计环境中,客户可通过访问ADI EngineerZone®在线技术支持论坛来加快产品上市过程,其中有客户支持论坛、快速上手视频、技术文章、在线研讨会和产品亮点。


    ADI公司将继续通过与NXP Semiconductors N.V.、Skyworks Solutions, Inc.等领先功率放大器(PA)供应商结盟来扩展RadioVerse设计环境,并向客户提供AD9375 DPD配合不同输出功率和频率的PA产品使用的测试报告。欢迎访问RadioVerse联盟网站,过去12个月中它已迅速扩大到20家公司,并且包括7个针对无人机、无线监控和软件定义无线电市场的新参考设计。


    报价与供货

    产品 样片供货 产品供货 千片订量报价 封装
    AD9375BBCZ 现已供货 现已供货 325美元/片 12 x 12 BGA
    ADRV9375-N/PCBZ 现已供货 现已供货 1450美元/片 AD9375评估套件
    ADRV-DPD1/PCBZ 现已供货 现已供货 2995美元/片 AD9375小型蜂窝无线电参考设计
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络