新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司16通道、12/16位数模转换器瞄准电信光模块控制应用

2017-06-15 - 中国,北京
  • AD5767-product-release-Image_cnAnalog Devices, Inc.全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日宣布推出一对高集成度16通道数模(D/A)转换器AD5767和AD5766。利用这两款器件,有线电信系统尺寸可大幅缩减,且性能不受影响。12位AD5767和16位AD5766均为全集成式器件,可提供中程到远程光纤电信部署的相干光系统所需的偏置范围。两款IC集成了广泛的分立元件以提供所需的电压范围和其他系统功能,其面积非常小。这些数模转换器非常适合实现光模块和光电转换功能,例如偏置控制,包括Mach-Zehnder调制器偏置控制。



    这些转换器提供节省空间的4 x 4 mm WLCSP和6 x 6 mm LFCSP两种封装。利用用户供应的2.5 V基准电压源,转换器提供各种单极性或双极性输出电压;这些输出可在−20 V至+14 V范围内调节。输出缓冲器可以吸收或流出最高20 mA电流。需要时,数模转换器可在这些输出上施加低频扰动,因此无需外部电路。通过集成输出复用器可以在需要时监控16个通道的各个通道。


    AD5766是与AD5767引脚兼容且尺寸兼容的器件,功能完全相同,但前者提供16位性能,适合需要更高分辨率的应用。AD5767和AD5766采用多功能四线式串行接口,在写入模式下能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与串行外设接口(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。这些IC的工作温度范围为-40℃至+105℃,功能更加多样化。


    Pricing and Availability

    产品 样片供货 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
    AD5767 现已供货 现已供货 31.50美元/片 4 × 4 mm WLCSP
    6 × 6 mm LFCSP
    AD5766 现已供货 2017年8月 35.00美元/片 4 × 4 mm WLCSP
    6 × 6 mm LFCSP
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络