新闻

联络 Joy Zhao

ADI为RapID Platform网络接口添加POWERLINK协议以提高设计灵活性和可靠性

2017-04-18 - 中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布为RapID™ Platform网络接口添加POWERLINK实时工业以太网协议,该接口由ADI公司的确定性以太网技术部门(以前的Innovasic, Inc.)开发。借助这个经过预先测试和认证的完整解决方案,系统设计人员能够以最快的速度和最低的成本,为现有产品或新产品添加工业以太网。通过RapID Platform网络接口,系统设计人员能够灵活地将RapID Platform作为一个模块嵌入现场设备应用中,或者完全将模块的组件嵌入现场设备的电路板中。无论通过哪种方式使用,RapID Platform都能够灵活可靠地管理主处理器的工业协议和网络流量,同时还能消除开发风险,这些已得到以前用户的认可。



    ADI公司确定性以太网技术部门主管Jordon Woods表示:"工业自动化应用正从串行现场总线向以太网连接迁移,同时工业物联网也在日趋普及,工业自动化系统亟需高度可靠的实时以太网连接。"采用POWERLINK协议的RapID Platform网络接口能够迅速为ADI客户目前的工业以太网应用提供众多创新选择,同时打造业内最佳路线图,以满足工业物联网等未来连接需求。"


    关于支持POWERLINK的RapID Platform网络接口的更多信息

    RapID Platform POWERLINK网络接口作为受控节点(CN)工作,包含POWERLINK对象字典,提供针对标准化器件配置和制造商自定义配置的对象系列。该网络接口充分利用这些功能支持I/O模块、编码器、电机驱动器等标准设备,也支持自定义设备。这样,网络接口可以轻松自定义,以提供应用生成或通过POWERLINK使用的所有数据。此外,在POWERLINK对象字典中定义的所有参数均可在POWERLINK的异步阶段通过SDO通信进行访问。该网络接口还提供嵌入式网络服务器,使用传输IP帧的调配,让用户在POWERLINK的异步阶段也能够通过可自定义的网络服务器内容,查看网络参数和I/O数据。


    产品报价与供货

    RapID Platform POWERLINK网络接口现在提供工程样片。经过全面认证的生产版本将于2017年6月推出。订购该网络接口时,可选择UART主机接口(RapID-NI V2011)或并行主机接口(RapID-NI V2111)。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络