新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司高速模数转换器助力新一代高级仪器仪表和防务应用

2017-10-13 - 中国,北京
  • AD9689-9695-9697-RGB-300x300-Title-Web_cn
    Analog Devices, Inc.(ADI),今天发布一款14位2.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,具备出色的速度和线性度,支持IF/RF采样。AD9689模数转换器每通道功耗为1.55 W,仅为市场上同类解决方案的一半,进一步提高了对很多目标设计情形的支持能力。


    除了高性能AD9689之外,ADI还推出了两款相关转换器:双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695和单通道14位1300 MSPS器件 AD9697。二者均为现有器件的更低功耗、引脚兼容的升级产品。所有三款模数转换器皆包括JESD204B接口,可与FPGA以最高速度高效互连,并且具有同样的寄存器映射,因此只需极少的编码工作,便可跨多个平台使用。由于很多系统架构需要互补信号传输通道,所以ADI公司也提供AD9172AD9162数模转换器,作为AD9689和AD9695的对应器件。


    对于3 GHz模拟输入,AD9689提供出色的64 dB满量程全速无杂散动态范围(SFDR)。该转换器的其他特性包括:用户可编程的FIR滤波器,允许用户执行正交纠错和均衡以优化性能;BGA封装版本提供9 GHz的模拟输入带宽,支持高达及超过第4奈奎斯特区的RF采样。AD9689模数转换器的JESD204B接口支持每通道16 GBPS性能,超过了每通道12.5 GBPS的标准要求。因此,系统FPGA可以使用较少的通道,同时释放资源供其他功能使用。


    产品 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
    AD9689BBPZ-2600 现已供货 1108.34美元/片 196引脚 CSPBGA
    AD9689BBPZ-2000 10月31日 934.86美元/片 196引脚 CSPBGA
    AD9695BCPZ-1300 现已供货 831.30美元/片 64引脚LFCSP
    AD9695BCPZ-625 现已供货 406.26美元/片 64引脚LFCSP
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络